技术常见问答

询问问题

ATV32系列变频器功能块的主要特点

ATV32系列变频器有30个不同的功能块,所有的变频器I/O点和常用通信变量都可以去访问,同时,ATV32系列变频器共有三个任务可以使用,即2个同步任务和一个附件任务,2个同步任务的扫描周期与变频器主控制任务同步:并且,同步任务最多可使用10个块;附加任何可最多使用50个块,拥有8个全部字(%MW),还可以使用系统位(%S),(定时器, 保存设置等)。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?