技术常见问答

询问问题

ATV32变频器节能效果与静扬程的关系

从图1节能效果与静扬程的关系图中,可以看出,静扬程越大,则供水时的基本功耗越大,调节流量时的可变功耗越小,节约的功率越小。


               图1  节能效果与静扬程的关系图

水泵管路系统的类型很多,如供水管路、取水管路、循环水管路等。供水管路又有许多具体的类型,难以尽述。这里只根据静扬程的大小,讨论两种比较典型的情形:
     第一种:高楼供水的情形
高楼供水系统的特点是:静扬程HA1较大,转速调节的范围较小,且基本功率所占比例较大,采用变频调速后的节能空间有限。
    第二种:车间供水的情形
    大多数工厂的车间都是低层建筑,与高楼供水相比,转速调节的范围较大,基本功率所占比例较小,采用ATV32变频调速后的节能效果比较显著。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?