技术常见问答

询问问题

ATV32变频器五点压频比-任意折线型的原理

用户可预置5个转折点,从而可使所需U/f线为任意折线型。如图1所示。 

  图1   五点压频比                                                                                               图2 U/F的二次方

施耐德ATV32变频器有专门的用于泵和风机负载电动机控制类型U/F的二次方。
ATV32变频器参数【U/F曲线的形状】(PFL)用于调节二次方曲线的曲率,见图2 U/F的二次方所示。
U/F控制法中,当转矩补偿线选定之后,电动机输入电压的大小只和工作频率有关,而和负载轻重无关。
但许多负载在同一转速下,负载转矩是常常变动的。例如塑料挤出机在工作过程中,负载的阻转矩是随塑料的加料情况、熔融状态以及塑料本身的性能等而经常变动的。
    当用户根据负载最重时设置了电压的补偿值(这样做的目的是为了保证电动机的正常启动),但是,电动机启动时存在负载变化,当负载较轻时,定子电流I1较小,定子绕组的阻抗压降ΔU也较小,这样会导致定子电压的过补偿,从而使磁路饱和,导致定子电流出现尖峰,因此,对低速时负载转矩变化很大的应用场合,建议使用后面介绍的矢量控制方式。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?