技术常见问答

询问问题

ATV32变频器的高低速频率

高低速频率的是变频器输出频率的限幅,高速频率的最大值受到最大输出频率限制,低速频率要小于高速频率。
高速频率是速度给定是最大给定值时的电动机频率。低速频率是速度给定值是最小给定时的电动机频率。
在增大高速频率时,一定要考虑电动机和设备的承受能力,如果高速频率超过电动机或设备允许的上限,将会导致设备的损坏和人身伤害。
应用举例:如果在工程实践中,希望启动时变频器速度即达到35Hz,并且最高速度不超过45Hz时,将低速频率设为35Hz和高速频率设为45Hz即可。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?