技术常见问答

询问问题

ATV32变频器动力部分的接线

ATV32型系列变频器的动力部分,在不同的功率段下接线方式是不同的。
1.对于220V单相供电的ATV32系列变频器,采用的是变频器上部供电的方式,端子为R/L1、S/L2/N、接地端子;在变频器的底部接制动电阻,端子为PA/+、PB;电动机电缆也在底部安装,端子为U/T1、V/T2和W/T3。
2.对于380V三相供电的ATV32系列变频器容量在4Kw以下时,采用的是变频器上部供电的方式,端子为R/L1、S/L2、T/L3、接地端子;在变频器的底部接制动电阻,端子为PA/+、PB;电动机电缆也在底部安装,端子为U/T1、V/T2和W/T3。
对于容量在4KW以上的ATV32系列变频器,采用的是底部左侧的供电方式,端子为R/L1、S/L2、T/L3、接地端子;底部右侧接电动机电缆,端子为U/T1、V/T2和W/T3。

       表8-1功率部分端子的定义表:

      功率端子

    功能

 

保护地端子

R/L1,S/L2,T/L3

变频器电源输入,单相输入的M2没有L3端子

PA/+

直流母线+极和输出至制动电阻

PC/-

直流母线-极

PB

输出至制动电阻

U/T1,V/T2,W/T3

输出至电动机

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?