技术常见问答

询问问题

ATV32变频器的热保护电流应用

ATV32系列变频器可以通过【热保护电流】的参数和全部的电动机热状态的计算,实现对所控制的电动机的间接热保护。电动机的热状态表示为I²t,它的计算方法符合IEC947-4 和 NEMA ICS 2-222标准。
为保证变频器电动机热状态计算的准确,从而实现对电动机的热保护,必须将热保护整定电流设到电动机铭牌指示的额定电流。

                                               图1 电动机热保护曲线图

在图1中 50Hz的黑线代表强制风冷型的脱扣曲线,其余的曲线代表不同工作频率下的风冷型电动机的脱扣曲线。从上图的脱扣曲线可以看出,实际电流越大,脱扣时间越短。对于自冷却电动机工作频率较低的情况下,由于电动机本身的散热条件的限制,频率越低,允许的工作电流也越低,而强冷却型电动机仅需要考虑50Hz脱扣曲线。变频器的热保护类型出厂设置是【自冷却型】电动机,如果使用的电动机是强制风冷型,请将【1.8故障管理】(FLt-)下的【电动机热保护】(tHt)中的【热保护类型】(tHt)设为【强制风冷型】。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?