技术常见问答

询问问题

ATV32变频器的两线制和三线制控制的应用说明

(1)两线制:由输入点的上升沿(0->1)启动变频器,下降沿(1->0)停止变频器(出厂设置)或输入点接通(状态1)启动变频器,断开(状态0)停止变频器。其中LI1在两线制下固定为正转,不能修改。接线如图1所示。
         (2)三线制:停止输入信号接通(状态1)时,方能使用正转或反转脉冲启动变频器。使用‘停机’脉冲控制停车。其中LI1固定为停止,LI2固定为正转。三线制接线图如图2所示。

                            

图1 两线制接线图                           图2 三线制接线图
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?