技术常见问答

询问问题

ATV32变频器加减速度的操作方法

可以使用两种类型的操作方法加减变频器的速度:
      1 使用单击按钮的操作方法:
除了运行方向外还需要2个逻辑输入来增加速度给定,例如LI5分配了加速度功能,LI6分配了减速功能。那么按下LI5将使速度给定增加,按下LI6将使速度给定速度减小。
       2 使用双击按钮的操作方法:
仅需要一个逻辑输入被分配给”+速度”,例如LI5。
使用双击按钮加减速度,以正向为例,合上LI1时变频器运行后,再接通”+速度”,例如LI5,速度给定将增加,断开LI5后,保持LI1接通,速度值将保持。如果断开LI1一段时间再接通,速度给定值和实际速度也将会下降,请参考表1
                           表1双击按钮加减速度操作表

 

松开(-速度)

第1次按下(速度保持)

第2次按下(+速度)

正向按钮

-

a

a与b

反向按钮

-

c

c与d

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?