技术常见问答

询问问题

ATV32系列变频器加减速度的参数设置

只有在【命令】(CtL-)中,将【给定2通道】(Fr2)设为【加减速】(UPdt)时,才能在【应用功能】(Fun-)下设置【加减速】(UPd-)中的参数。
【加速设置】(USP):分配带有”+速度”功能的逻辑输入端子或位。当已被赋值的输入或位为1时,变频器才激活了此加速功能。
【减速设置】(dSP):分配带有”-速度”功能的逻辑输入端子或位。当已被赋值的输入或位为1时,变频器才激活了此减速功能。

           如在工程实践中使用者需要停车后保存速度给定值,则将【加减速给定保存】(Str)设为【RAM】 (rAM)即可。而需要将变频器电源断电和停车后保存速度给定值,则将【加减速给定保存】(Str)设为【EEPROM】 (EEP)即可。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?