技术常见问答

询问问题

ATV32变频器的PID的启动方法

有两种方法启动ATV32变频器的PID功能,第一种方法是在进入conF模式下,找到菜单Full进入,旋转导航键找到【1.1简单启动】 (SIM-),按ENT键进入,旋转导航键找到【宏配置参数】 (CFG),选择【PID调节】 (PId-),按住Enter键两秒钟后,即启用了ATV32变频器的PID功能。配置后,在PID调节宏后将出现一个勾来确认所做选择。第二种方法是在进入conF模式下,找到菜单Full进入,旋转导航键找到【应用功能】 (FUn-)下的【PID调节器】 (PId-)中将【PID反馈】 (PIF)设为除NO以外的其他设定以启动PID功能,例如改为AI1,即启动了PID功能,同时将PID反馈设为AI1。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?