技术常见问答

询问问题

使用图示介绍ATV32变频器模拟输出的功能

ATV32变频器本身集成了1个模拟输出AO1, AO1输出类型是电压时只能设置为单极性输出(0~10V),AO1还可设置为电流输出。
最大值与最小值的定义是:最小输出值等于被赋值参数的下限,最大输出值等于其上限。单位为V或mA。最小值可能会大于最大值,如图1所示。反之亦然,如图2所示:
                                        
                             图1   功能图1                                                                                                        图2 功能图2

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?