技术常见问答

询问问题

变ATV32变频器电动机旋转方向的方法

改变电动机的旋转方向即可以通过将变频器的输出的其中两相换相的办法,去改变电动机的旋转方向,也可以通过修改变频器的参数来改变电动机的旋转方向,方法是在 【简单启动】 (SIn)中的【改变输出相序】(PHr)里来进行修改。
试运行后,如果电动机旋转方向不正确,在变频器上可通过参数的设置很容易的改变电动机旋转方向。在电动机停机后,若 【改变输出相序】(PHr) 设置为ABC,将【改变输出相序】(PHr)设置改为 ACB就可将电动机旋转方向反向。
按照上面的十二个步骤来调试和设置变频器的参数后,按下ESC键返回主菜单即完成了快速调试流程,此时,变频器就可以正常的驱动电动机了,这里需要说明的是这个快速调试流程能够满足大多数的变频器应用场合。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?