技术常见问答

询问问题

ATV32变频器逻辑输入跳线开关SW1使用方法

当使用PLC的输出端子起停ATV32变频器时,需要将变频器断电后调整逻辑输入的开关SW1来与PLC的逻辑输出相适应。
如果PLC的数字输出模块的逻辑输出是PNP晶体管输出的,需要使用SW1的出厂设置source。
如果PLC的数字输出模块的逻辑是NPN晶体管输出的,使用全部电源SW1的改为SINK Int,使用外部电源请将SW1的改为SINK Ext。
如果PLC的数字输出模块的逻辑输出是继电器输出的,这时对SW1的设置没有硬性要求,用户可根据接线图自由选择SW1的跳线。
不同SW1跳线设置的控制接线图:

图1  SW1 开关不同设置的位置图

当使用PLC通过端子硬件接线:请按照IO模块的逻辑输出是PNP还是NPN设置好逻辑输入开关SW1后,再按逻辑输入开关SW1的设置按上面的控制接线图接好线。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?