技术常见问答

询问问题

ATV32变频器模拟输出的参数设置方法

AO1的设置分为以下几个参数:
【AO1分配】(AO1):设置AO1功能,可分配为【电动机电流】(Ocr)、【电动机频率】(OFr)、【电动机转矩】(trq)等。
【AO1类型】(AO1t):设置AO1的输出模拟量的类型,可设置为【10V电压】(10U)或【电流】(0A)。
【AO1最小输出值】(AOL1):单位为mA,当AO1类型为电流时,AO1的最小值。
【AO1最大输出值】(AOH1):单位为mA,当AO1类型为电流时,AO1的最大值。
【AO1最小输出值】(UOL1):单位为V,当AO1类型为电压时,AO1的最小值。
【AO1最大输出值】(UOH1):单位为V,当AO1类型为电压时,AO1的最大值。
【AO1滤波器】(AO1F):单位为S,用于滤除干扰。
AO2和AO3的设置:与AO1的设置相同,唯一不同的参数是【AO2类型】(AO2t)和【AO3类型】(AO3t),可设置的类型为【10V电压】(10U)、【电流】(0A)或【双极性电压】(n10U)。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?