技术常见问答

询问问题

在本地控制时使用端子起停ATV32变频器,图形终端为速度给定;远程使用Modbus控制,逻辑输入LI4作为本地/远程切换的方法

设置组合模式为隔离通道或IO模式,给定通道1设为图形终端,命令通道1为端子;给定2切换设为LI4;给定2通道和命令2通道都设为modbus。在本地控制时,需要进入【1.2监视】中【图形终端频率给定】里来设置频率值。其中:对于ATV32要将给定1b通道设未设置,给定1b切换设为通道1有效。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?