技术常见问答

询问问题

ATV32变频器PID 调节器的4-20mA缺失处理

当现场仪表反馈的信号为4-20mA时,在绝大多数情况下都不希望现场信号的缺失,例如:当外部仪表的压力或流量信号缺失后,由于积分的作用,电动机会加速到最高速度,从而导致压力超高或流量过多,为了避免这种危险的情况发生,4-20mA信号的缺失必须要考虑和处理。
在【故障管理】 (FLt-)下的【4-20mA缺失】(LFL-)找到【AI2 4-20mA缺失】 (LFL2)如果使用扩展IO卡,根据接入的反馈信号还有【AI3 4-20mA缺失】 (LFL3)和【AI4 4-20mA缺失】 (LFL4)。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?