技术常见问答

询问问题

客户所用变频器为ATV32H037N4,ATV32H075N4,ATV32HU15N4三个等级,共8台。用外拉面板VW3A1006,自制连接电缆,2—3米长度,当上电时,在VW3A1006上无规律性的出现CON.E(实为COM.E,七段码显示的原因)通讯错误,变频器上自带面板一切正常。变频器也可正常运行。参数设定:由于只采用外拉面板设定频率,端子启动停止,故重要参数只对给定1通道FR1设为LCC

这是ATV32的firmware问题,必须通过刷软件解决,需使用V1.3IE05#4变频器固件版本,此版本的变频器在 2011年第15周后生产,之前的变频器遇到此问题都要刷firmware。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?