技术常见问答

询问问题

ATV312逻辑输入开关在Source/CLI/Sink位置时,内部线路有何区别?

1. 在Source位置时, CLI端子与COM端接通, 为源型输入
2. 在Sink位置时,CLI端子与+24V接通, 为漏型输入
3. 在CLI位置时,CLI端子与COM和+24V都不接通, 输入方式取决于外部接线,既可以接成源型输入也可接成漏型输入

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?