技术常见问答

询问问题

ATV312变频器SUP菜单的输出频率rFr可否显示小数点后2位?

可以。先在SET菜单中选择SdS”比例系数显示”参数,此参数的调整范围为0.1~200,若需要显示小数点后2位,将此值设置为1,即rFr值不缩放,仅分辨率变为0.01。再进入SUP菜单选择”定制输出值”参数,由于刚才的SdS为1(≦1),所以“定制输出值”参数仅SPd1可见,进入此参数,即可显示小数点后2位的rFr映射值。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?