技术常见问答

询问问题

如何用ATV312上导航键来调节变频器的速度给定?

方法1:在CtL菜单下,参数Fr1设置为A1U1,然后进入REF菜单A1U1参数中设置变频器的运行频率,注意此时的单位是百分数。
方法2:将FUN菜单下的SA1子菜单下的参数SA2设为No,PSS子菜单下的参数PS2设置为No,参数PS4设置为No。在CtL菜单下,参数LAC设置为L2,参数Fr1设置为UPDH,然后进入菜单SUP,找到参数rFr,旋转导航键调账变频器的运行频率。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?