技术常见问答

询问问题

ATV312变频器如何使用±10V电压差分输入信号控制电机调速和正反转?

ATV312变频器能够接受电压模拟量输入的端子只有AI1和AI2。其中,
AI1为0-+10V模拟输入,而AI2为0-±10V双极模拟输入。
接线图如下:

如果使用±10V电压差分输入信号,首先将参数“Fr1给定1通道”设置为AI2,
再将参数“SR2给定2求和”设置为no(出厂默认为AI2),如果不更改,则AI2端子将会以±5V分别对应正反转的50Hz,即AI2信号自叠加。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?