技术常见问答

询问问题

ATV312变频器的速度给定Fr1定义为A1U1,掉电时记忆当前速度给定值,客户需要掉电不记忆怎么办?

有2个办法:
1.      增加远程显示终端和远程电缆,把速度给定定义为LCC或者LCC定义为Yes,此时速度给定由【设置】(Set-)菜单中的【HMI频率给定】(LFr)参数给出。在关闭电源的时候,Lfr重新初始化到0。
2.      通过定义开关量端子功能为【+速度分配】USP和【-速度分配】(dSP)实现加减速,把【保存给定】(Str)定义为No。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?