技术常见问答

询问问题

我有三台ATV312变频器,想走modbus 通讯。我想用端子启停,速度用通讯方式给定,可不可以实现?如果可以,该如何设置?

此功能可以实现,
首先需配置modbus 通讯参数设置:
1,Modbus 从站地址,
2,波特率与主站波特率相同
3,数据格式与主站设置相同
以上三个参数除地址外要和主站(PLC)一致,修改后要将变频器断电再上电使设置生效!
菜单访问:


然后修改CtL-菜单下的访问等级设为3级,LAC=3,CHCP=SEP,Fr1=Mdb,cd1=ter,:

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?