技术常见问答

询问问题

客户是新的ATV312,7.5KW的变频器,使用modbus通讯控制,主电源断电后会显示inf-内部故障,必须断开通讯线,断电再上电才能复位,该如何处理?

这是一个产品问题,首先建议更换变频器,如果没有新的变频器可以采用产品复位功能复位这个故障。
方法1:
通过面板操作,在FLt菜单中的产品复位功能【rPr】设为是,复位这个故障。
下图标出了产品复位参数在手册的位置,注意红线框出的部分,使用这个参数在面板上可复位所有变频器故障而不用断电再上电。

方法2:
如果PLC与变频器间使用modbus或Canopen通讯方式,可使用通讯复位所有故障,将Mobus变量地址7128置1(200ms),然后置0;对应CANopen通讯地址是索引 2029 子索引1D,操作方法与Modbus通讯方式相同。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?