技术常见问答

询问问题

ATV31能否实现 -10V到+10V模拟量平滑切换?

可以。但前提是需将"直流注入停车"取消
ATV31变频器,使用制动电阻以后,为什么设置了减速时间为3秒,但是实际的减速时间为10秒? 2007.06
因为参数BRA减速斜坡适应,出厂设置为YES,造成在减速时自动激活此功能,
以适应减速斜坡,如果使用了制动电阻,应该将BRA设置为NO。
ATV31变频器的 AI3设置为4-20mA输入信号, 若出现信号损失时变频器的输出频率是多少? 2007.09
ATV31设置为4-20mA信号输入时,如果信号损失故障停车模式LFL设置为 No时,输出频率为LSP;当把LFL设为LFF时,变频器会运行在LFF设定的频率值上(LFF出厂设置为10Hz)。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?