技术常见问答

询问问题

ATV31变频器停车时间和减速时间要求不同时如何设置?

如果客户要求ATV31变频器的减速时间和停车时间不同时,可以设置以下参数:Fun-àStC- àStt=FSt. 如果您需要指定明确的停车时间,需要设置一个逻辑输入端子进行快速停车,即把Fun-àStC- àFSt赋予一个逻辑端子,如LI5。设置好后可以看到快速停车时划分减速斜坡时间的系数dCF(若没有设置FSt为逻辑端子则dCF参数不会显示),此时可以把参数dCF设置为0至10之间的一个数,其中0对应于最小斜坡,这样快速停车的时间为t=dEC/dCF。(DEC:减速斜坡时间,即斜坡停车时间)。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?