技术常见问答

询问问题

ATV31变频器电机自整定需要注意什么?

(1)自整定通过向电机注入额定电流(电机不转),测定定子电阻,用于自动设置定子电压补偿IR
(2)必须设置准确的电机铭牌参数:UNS、FRS、NCR、NSP、COS
(3)IR补偿/电压提升参数UFR必须设为20(出厂设置)
(4)必须在电机冷态时做自整定
(5)不能对旋转中的电机做自整定(如电机被负载带动情况)
(6)对于要求较高的场合如提升负载,应该将定子冷态电阻RSC设置为INIT,使每次变频器上电都会自动自整定,从而达到热态补偿
(7)“每次变频器上电自整定”功能与“飞车起动”功能冲突
(8)TNL自动调节故障TNF的配置参数设为YES(出厂设置)时,出现自整定故障时会报警TNF,故障包括:电机不匹配、缺相、电机参数设置不正确、干扰、特殊电机等
(9)UFT电压/频率额定值类型的选择参数如果设置为L模式,自整定无效
(10)ADC自动静止直流注入参数如果设置为CT(连续静止注入),则不能进行自整定

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?