技术常见问答

询问问题

ATV31变频器CANopen分接线 (VW3CANTAP2) 可连接几台ATV31变频器?

ATV31变频器CANopen分接线 (VW3CANTAP2) 上有3个RJ45母连接器。其中2个RJ45母连接器(ATV1和ATV2)可通过ATV31 CANopen分接线连接2个ATV31变频器;最后1个RJ45母连接器可连接Power Suite(PC 或Pocket PC)或远程终端,当该RJ45母连接器连接了一个远程终端则ATV2端口不可用,只能将一个ATV31变频器连接到ATV1的端口上。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?