技术常见问答

询问问题

ATV31使用远程终端报ERR7故障?

首先LCC参数仅在LAC=L1或L2才能在远程终端上访问,其次通讯菜单TFO=8E1,否则报ERR7通讯故障,当然事先检查3M通讯电缆的连接好坏是最基本的要求。
ATV31只能实现DRIVECOM控制模式,不能实现ATV71的I/O Profile模式,这是最大的区别地方。尽管同样都能实现组合和分离两种控制方式。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?