技术常见问答

询问问题

关于变频器ATV12 M2系列,样本上表明在单相电网最高使用海拔2000M,同时在三相电网M3系列最高使用海拔3000M。特灵的产品最大使用海拔可能达到约2600M,问题是:M2系列不能高于海拔2000M的原因,是变频器方面还是电源方面,也就是说是M2与M3设计余量差异还是考虑单相与三相电网的稳定差异?如果是电源问题,我们准备使用220V三相电网中的两相给M2变频器供电,是否可应用在2000M以上

M2的整流部分是单相全波整流,M3 是3相全波整流,在同样电压,功率条件下,M2整流部分的工作电流大,因此它的设计余量比M3要小,对散热的要求更高,样本规定最大海拔高度2000米。ATV312也是这样要求的。
我的建议使用变压器380-220+M3变频器方案。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?