技术常见问答

询问问题

ATV21变频器的模拟量输出FM如何校准?

1、开关SW2设置V(电压)或者I(电流);
2、定义FNSL选择模拟输出功能,出厂设置值是0(输出频率);
3、定义F691选择模拟输出的斜率,出厂设置值是1(正斜率);
4、定义F692选择模拟输出的偏置;
5、最小值的校准;
6、最大值的校准:将转速转到50Hz,进入参数FN(模拟输出比例缩放),通过上升或者下降按钮校准即可。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?