技术常见问答

询问问题

ATV11系列变频器有无内置制动单元、制动电阻?可以提供的制动力矩是多少?

ATV11主要定位于简单应用。一般情况下,所需要的制动力矩并不大,所以ATV11没有内置制动单元和制动电阻。在没有外加制动单元和制动电阻的情况下,“减速斜坡适应”功能有效时,变频器本身可以提供的制动力矩为额定转矩的20%左右。如果外配制动模块和合适的制动电阻,对大惯量负载,ATV11 所能提供的制动力矩可以达到150%额定转矩。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?