技术常见问答

询问问题

ATV58与ATV58F所配接的旋转编码器是否相同?

ATV58F应配接5V电源RS422接口的增量编码器,编码器5V电源可以由变频器上的5V电源端子提供。ATV58配接编码器时,首先应购买编码器扩展卡VW3A58202,应配接24V电源RS422接口的增量编码器,并由于变频器本身的24V电源容量有限,建议用户编码器采用外部24V供电。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?