技术常见问答

询问问题

ATV58的文件操作功能和回到出厂设置如何实现?

ATV58的操作面板可以存贮4套文件(配置)。
将变频器的参数设置完成后,在文件菜单(FILE)中找到参数FOT(文件操作类型),进入并找到Save,选择FIL1至FIL4,存入相应的文件中。
ATV58的操作面板一共有4给文件(配置)存贮空间,可以相应存贮4套配置。
文件存贮在操作面板的EEPROM中,变频器掉电或将面板摘除,配置文件不会丢失。
可将配置文件下在给对应规格和配置的变频器。方法是,FILE-FOT-RECALL-FILE*。如此进行参数拷贝。
恢复出厂设定的方法是,FILE-FOT-INIT-<ENT>-<ENT>-<ENT>,也可以通过58的50-60Hz开关来实现回到出厂设置。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?