技术常见问答

询问问题

ATV58F变频器在23.3Hz工作时运行正常,在26.8Hz工作时经常报SCF故障,复位后还能运行,检查电机,电缆,电抗器未发现异常?

经询问,此台变频器是主从控制的从机,从02年正常工作到上个月。
用户调换了主机和从机的功率部分,仍然是从机报故障。并且客户对电机、电抗器、电机电缆使用摇表检查绝缘都没有发现问题。
处理建议:
1,在电机冷态下输入电机参数,做自整定。
2,手动减小速度环比例增益和增大速度环稳定性。

3,由于变频器已工作了很长时间,怀疑是元器件老化造成,建议客户向售后购买备件或使用ATV71进行替代。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?