技术常见问答

询问问题

ATS48软起的端子排T1、T2、T3和端子排A2、B2、C2是如何分布的?

ATS48D17Q 至 ATS48C11Q是螺钉连接的,他们都在软起的底部,A2、B2、C2在靠前的地方,用胶带封住的,如果用户不需要旁路,可以不动,T1、T2、T3相对靠后。
ATS48C14Q 以上大功率的由铜牌连接,他们的端子分布刚好相反,都分布在软起的底部,这时T1、T2、T3相对靠前,A2、B2、C2在靠后的地方。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?