技术常见问答

询问问题

ATS48软起动器可否在故障下强制运行?

在ATS48软起动器的I/O菜单中LI3/LI4的逻辑定义中,如果将某个LI3/LI4端口定义成LII功能,并且在确认时,将ENT健按下持续10秒钟,直到显示屏闪烁确认为止。当系统定义为LII功能(禁止所有保护)后,LI3/LI4端口接受到"1"信号时,则此功能生效。此功能会屏蔽所有故障,尽最大可能启动电机,但是存在烧毁软起动设备的危险。一般应用于电动机紧急启动,不允许停机的场合,例如消防系统、烟雾抽取系统等设备上。
注意:系统一旦设置为LII功能,该软启动器产品质保失效,如果发生故障,,客户责任自负

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?