技术常见问答

询问问题

客户使用 TesysT LTMR08MFM + LTMEV40FM,并通过TSXETG (Modbus - Ethernet gateway) 连接到 PLC.他希望监控到逻辑输入状态,他的问题是: 寄存器 457 和 459的差别在哪里?因为他使用的是以太网,所以不能设置固定的时间间隔,想确定最小的轮询的时间间隔是多少?

457的寄存器可监视LTMR LTME的所有输入,而459提供的是本体的逻辑输入和输出的状态。

457寄存器在Profibus下的轮询时间可达30ms左右,所以不要担心以太网轮询时间的问题。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?