技术常见问答

询问问题

客户使用的LT7-F0M 160已经损坏,应选用什么产品替换LT7-F0M 160?

LT7-F0M 160是接到Tesys F接触器下的电子式热继电器,早已经停产,LT7-F0M 160设置电流范围是40~160A,如果要进行替换需要观察电机的额定电流和接触器的额定值。

可使用LR9F系列或使用Tesys T系列进行替代,必要时和接触器一起替换。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?