技术常见问答

询问问题

Micrologic H型控制单元的波形和波形捕捉功能有何特点?

Micrologic H控制单元可以通过与应用示波器中的技术相近的数字样本技术捕获并保存最近4个周期电流和电压的波形。从而确定谐波水平与谐波的方向与振幅。
Micrologic H 控制单元的用户也可以通过按键手动记录下列波形,并通过COM选件在监控器上显示波形:
□ 三相和中性线电流I1,I2,I3,IN
□ 三相线/相电压V1N,V2N,V3N,U12,U23,U31
测量范围是电流0~1.5In,电压0~690V,每周波有64个采样点。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?