技术常见问答

询问问题

C4锁定装置应该如何选(以下均为P锁):

一,电动操作(同MT N1型)

1锁,     使用P047519(已含托架);

2锁1钥匙,使用P047520(已含托架1个),还需要再加上一个托架P047515;

3锁2钥匙,使用P0LOCKG32(已含托架);

n锁n钥匙,使用P0LOCKGnn(已含托架,n=3,4,5)

 

二,手动操作(直接在C4的附件里即可找到)

1拨动手柄

可移式使用PA44936,固定式使用PA32631

2旋转手柄

1锁,     OFF位置,使用PA33869,再加上托架PA33868。

2锁1钥匙,使用MTE的2锁1钥匙P042878,再加上托架两个PA33868。

3锁2钥匙,使用MTE的3锁2钥匙P0LOCKL32;再加上托架三个PA33868。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?