技术常见问答

询问问题

电涌保护器中的1级测试、二级测试是如何界定的,电涌保护器可以承受多少次In和Imax电流的冲击?

按照IEC61643-11的标准:

class 1 test:是指用标称放电电流In 1.2/50冲击电压和最大冲击电流Iimp进行的实验;

class 2 test:是指用标称放电电流In 1.2/50冲击电压和最大冲击电流Imax进行的实验;

class 3 test:是指用复合波(In 1.2/50,8/20)进行的实验,复合波由冲击发生器产生。

   In 标称放电电流:这是未损坏时电涌保护器可以通过的8/20us波形的电流峰值(20次);

   Imax最大冲击电流: 电涌保护器可以导通的8/20us波形的电流峰值(2次,第一次不能损坏)。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?