技术常见问答

询问问题

若对街道路灯照明进行定时控制,如何选型?

可以选IH24小时定时开关15335/15336/15365,例如5月—10月设为20点闭合(亮灯),5点断开(灭灯);11月—4月设为18点闭合(亮灯),7点断开(灭灯)。它们的区别是前后两次转换的最小时间间隔长短不同,15335/15336为15分钟,15365/16364为30分钟,其缺点是随着一年冬夏季节不同,需要每年对定时开关的设定进行调整。
若要避免上述麻烦,可以选用IHP(15720/15721/15722/15723),它有冬夏时制功能可以不用修改程序设定。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?