技术常见问答

询问问题

Class I ,Class II,Class III test 分别是指代什么?

Class I  用标称放电电流In,1.2/50冲击电压和最大冲击电流Limp进行的试验;
Class II  用标称放电电流In,1.2/50冲击电压和最大放电电流Lmax进行的试验;
Class III 用复合波(1.2/50,8/20)进行的试验,复合波由冲击发生器产生
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?