技术常见问答

询问问题

In、Imax、Un、Us.max、Up、Uc、Uchoe的含义是什么?

□ In为额定放电电流,这是未损坏时电涌保护器可以通过20次(8/20微秒)的电流值。
□ Imax为最大放电电流,电涌保护器只能通过1次(8/20微秒)的电流值。Imax大于In。
□ Un为低压配电网络的额定工作电压。
□ Us.max为低压配电网络的的最高运行电压。
□ Up表示电涌保护器的电压保护水平等级(2.5-2-1.8-1.5-1.2-1KV),它与In相对应。在标称放电电流In作用期间测量电涌保护器两端的最大电压。
□ Uc为最大持续运行电压,能加在电涌保护器两端不会引起电涌保护器特性变化和击活保护元件的最大电压,等于电涌保护器的额定电压。
□ Uchoe为电气设备的冲击耐受电压。根据IEC60364-4规定,3相电网电压为230V/440V电气设备的冲击耐受电压分为4类:1.5-2.5-4-6KV。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?