技术常见问答

询问问题

ITM多功能定时开关中EEPROM是什么,其功能是什么,是必选件吗?

EEPROM是ITM的备份存储器,可将其插入ITM上。其功能是可将某个ITM内用户已编好的程序,拷贝至该存储器上,然后再将其复制到其它的ITM上。 EEPROM不是必选件,一般是当客户选配了多台ITM,同时其编程相同或是类似时,为简便其重复编程操作而选用。所有的ITM的EEPROM卡都是通用的。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?