技术常见问答

询问问题

自动转换开关电器,即ATSE的正常使用环境条件是什么?

a. 周围空气温度:+ 40℃ ~ -5℃(UL在其它标准内有规定)。

b. 海拔院不超过2 000m。

c.大气条件:

      ①湿度。最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,

                 例如20℃时达90%(日常环境)。 

      ②污染等级:污染等级2 (家用及类似用);

                  污染等级3 (工业级)。

        工业用电器一般适用于污染等级3的环境。

d. 过电压类别(安装类别):IV——电源水平(进线端),III——配电水平,II——负载水平(控制电器)。

e. 电磁环境:环境A (非公共电网,有较高骚扰源),环境B(公共电网,无较高骚扰源)。 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?