技术常见问答

询问问题

直流断路器选型原则?

l         MCB小型断路器,首推C65H-DC专用直流断路器;当不满足要求时,建议使用C65H/LNC100H/LS

l         MCCB塑壳断路器,可选用NS100~250TM热磁脱扣器,或专用的直流断路器NS100-630 DC型断路器,NS630b-1600不能用于直流回路。

l          ACB空气断路器,使用专用的Masterpact NW直流断路器,额定电流最大至4000A,运行电压最大至DC900V

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?