技术常见问答

询问问题

如何计算直流回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)?

1)直流电池组

假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。

2)直流发电机

假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/RiIsc=1.1Un/Ri

3)直流系统某一点的短路电流

计算公式为:Isc=V/Ri+Rl +6In。其中V为上述的UbUgRi为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?