技术常见问答

询问问题

VIP 200是否需要外部电源供电?在实现保护功能的时候怎样确保VIP 200 供电正常?

VIP 200 不需要外部电源,它是由电流互感器(Cs)提供电源。
当电流互感器(Cs)中任一相相电流大于或等于Inc(Inc是电流互感器的感应基值, 当选Csa时, Inc=20 or 40A, 当选Csb时, Inc=125 or 250A)时, VIP 200即可正常工作。当VIP 200实现保护功能时一般都可以满足此条件。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?